This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOS141-SEP:Pind test

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1168262/isos141-sep-pind-test

器件型号:ISOS141-SEP

我对  ISOS141FDBQSEP 有疑问。   此零件是否有型腔?  您能否确认 Pind 测试不适用于 PEM 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joey、

    感谢您的联系。

    零件的设计没有任何腔体。 我知道、Pind (粒子影响噪声检测)测试是 MIL-STD-883和 MIL-STD-750的要求。 我们不对器件 ISOS141进行上述任一标准的认证、因此我们不执行 Pind 测试。 我将无法确认 Pind 测试是否适用于 PEM (塑料封装微电路)。 客户可能需要联系相应的机构来确认这一点。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还想检查下面这两个部件、如果它们内部有空腔、看看我们是否需要执行 Pind 测试:

    ADC128S102PWTSEP

    TLV1704AMPWTPSEP

     

    请告知、

    非常感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还想检查下面这两个部件、如果它们内部有空腔、看看我们是否需要执行 Pind 测试:

    ADC128S102PWTSEP

    TLV1704AMPWTPSEP

     

    请告知、

    非常感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salwa、

    请务必将您的问题发布在所列器件的相应帖子上、以便您从合适的团队获得最准确的回复。 我在下面列出了这两款器件的相关论坛。 谢谢。

    ADC128S102PWTSEP

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum

    TLV1704AMPWTPSEP

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum


    此致、
    Koteshwar Rao