This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:12V 输出参考设计

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1168688/sn6505b-q1-ref-design-for-12v-output

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6505B

各位专家、您好!

         我想将 SN6505B-Q1用于5V 输入、12V 输出设计。 不熟悉此器件、请建议是否可以满足此5V 输入12V 输出要求。 如果可以,如何设计变压器?

感谢您提供任何参考设计或指导。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    感谢您的联系。

    是的、该器件支持5V 输入和12V 输出。 由于输出电压主要取决于变压器、因此只要变压器匝数比得到相应设计、就不会限制您可以获得的输出电压。 需要设计的关键参数包括匝数比、V-t 积、二极管选择、电容器选择和 LDO 选择。 SN6505B 数据表中的第9.2节对此进行了详细讨论、这应有助于您设计符合您要求的变压器。

    我们还提供了变压器参数计算器、用于满足您的应用要求并设计变压器参数。 请在下面找到 SN6505B 产品页面中列出的工具的链接。

    https://www.ti.com/product/SN6505B-Q1#software-development

    我还在下面复制了一个应用手册链接、其中列出了各种变压器、其中包括一个从5V 输入生成12V 输出的变压器、您可以轻松地将其用于您的应用。 谢谢。

    具有3.3V/5V 输入和12V/15V 输出的信号和电源隔离


    此致、
    Koteshwar Rao