This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:ISOUSB211 +集线器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1168411/isousb211-isousb211-hub

器件型号:ISOUSB211

是否可以在 ISOUSB211后面使用集线器 IC?

感谢您的回答。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hubert、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    是的、ISOUSB211可用于连接到器件任一侧的集线器、因为该器件支持 DRP。 我还在下面复制了一个指向文档的链接、该文档提供了有关 DRP 的更多详细信息、谢谢。

    如何实现隔离式 USB 2.0高速 Type-CRegisteredDRP


    此致、
    Koteshwar Rao