This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6740-Q1:ISO6740QDWRQ1

Guru**** 1203960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1168175/iso6740-q1-iso6740qdwrq1

器件型号:ISO6740-Q1

我们的设计中使用了 ISO6740QDWRQ1、如下所示、感测信号(INX 和 OUTx)为5V 电平、VCC=3.3V。 根据数据表、INx 和 OUTx 的最大额定电压为 VCCx+0.5、但我们想知道 INx 和 OUTx 信号是否可耐受5V 电压、或者我们是否需要将原理图中的感应信号电平转换为3.3V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、向上述内容添加信息- VCCx 绝对最大电压为6V。 因此、如果 VCC 偏置为3.3V。 那么输入是否支持5V 电平输入信号。 (输入是否可耐受5V 电压)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiranmayi、您好!  

    在 表7.1绝对最大额定值条件之外运行(为了方便起见、请参阅下面的附件)将导致器件损坏。  如您所述 、数据表中的 INx 和 OUTx 最大额定电压为 VCCx+0.5、超过此值可能会损坏器件。

    另请注意、VCCI 和 VCCO 不必具有相同的电压且完全独立、因此可能不需要单独进行电平位移。  此处提供更多信息

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew、因此对于3.3V 电源电压、我们无法将5V 电平输入信号连接到 INX、因为它可能会损坏器件。 希望我能正确推断它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiranmayi,

    您的理解是正确的。 使用3.3V 电源时、INx 的5V 电平输入信号可能会损坏器件。 INx 未损坏的最大输入电平信号为3.8V (INX_max = VCCx + 0.5V = 3.3V + 0.5V)。

    最棒的

    Andrew