This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:ISO1540

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, ISO1540, ISO1640, ISO1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1167719/iso1540-iso1540

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件:BQ76952ISO1640ISO1641

您好!

我正在探讨使用 ISO1540或1541 I2C 隔离器的选项、以便在我的设计中使用采用堆叠配置的 BQ76952。

不过、在咨询当地的各种经销商以及一些在线资源后、I2C 隔离器不易获得。

我想知道它们是否是任何可供使用、更广泛可用且处于有效生产中的替代器件。

谢谢你

此致

易卜拉欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ibrahim、

    我们有 ISO1640和 ISO1641、它们分别是 ISO1540和1541的更新版本。  

    您是否已在 TI.com 上查看这4种器件中的任何一种器件的样片? 这就是我的建议、如果您没有看到可用库存、则可以单击"缺货"旁边的"当有货时通知我"链接、注册接收器件可用时的通知。

    希望这对您有所帮助!

    最棒的
    Michael