This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1176:隔离式 RS485芯片

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1176, ISOW1432, ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1166115/iso1176-isolated-rs485-chip

器件型号:ISO1176
主题中讨论的其他器件: ISOW1432ISOW1412

我们正在寻找隔离式 RS485 IC,

 集成直流/直流转换器需要对信号和电源进行隔离。

我们遇到了仅在信号上隔离的 ISO1176、

您能不能建议符合我们要求的器件、

谢谢、此致

Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyothi、

    感谢您的联系。

    我们确实有完全集成的 RS-485隔离收发器以及直流/直流转换器、请参阅 ISOW1412或 ISOW1432。 您可以根据数据速率要求选择使用任一设备。 我在下面提供了指向这些器件产品页面的直接链接。

    请务必遵循数据表中的原理图和 PCB 布局指南、以确保器件以最佳方式工作。 谢谢。

    https://www.ti.com/product/ISOW1412

    https://www.ti.com/product/ISOW1432


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Koteshwar Rao

    感谢您的回复、

    希望了解这些部件的可用性和价格,

    已观察到在线中的器件缺货'

    下面还想了解一下

    1. 现有器件#ISOW1412 和新器件#ISOW1432是否 已由 您的客户在大规模生产中通过认证(符合安全及管理标准)?

    请确认

    谢谢、此致

    Jyothi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyothi、

    感谢您的跟进。

    TI 网站上提供了最新的器件价格和供货情况、并会定期更新以反映器件的当前状态。 由于半导体需求巨大、我们的许多器件一旦上市就会立即售出。 我建议您通过单击相应产品页面订购部分上的"可用时通知我"按钮来订阅器件通知。 这样、器件上市后、您将立即收到通知。

    ISOW1412于2020年发布到 TI 网站、ISOW1432于2021年发布到 TI 网站。 这两款产品均已投入生产、并已向客户发货了一段时间。 我们没有发现任何客户在满足任何安全和法规一致性问题方面存在任何问题。

    如果您正在寻找这些器件的组件级认证、请参阅相应的产品页面技术文档部分以下载证书。 请在下面找到产品页面的技术文档部分的直接链接、谢谢。

    https://www.ti.com/product/ISOW1412#tech-docs

    https://www.ti.com/product/ISOW1432#tech-docs


    此致、
    Koteshwar Rao