This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7721:隔离器件建议查询

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238, ISO1640, ISOW7721, SN6505B, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1167319/isow7721-isolation-device-recommendation-inquiry

器件型号:ISOW7721
主题中讨论的其他器件:INA238、 ISO1640、 SN6505B、 SN6507

您好!

我的客户正在为 INA238的电源和控制线路寻找隔离解决方案。

由于它们计划在低功耗块和高功耗块之间隔离、因此 INA238的 Vs 和 I2C 线路等应与主机 MCU 隔离。

您可以推荐合适的解决方案吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    感谢您的联系。

    我看到 INA238有 I2C 接口、我知道客户希望隔离 I2C 接口和电源。 我们目前没有集成直流/直流转换器的单芯片 I2C 隔离器。 下面列出了实现 I2C 和电源隔离的最佳解决方案。

    1. ISO1640 (用于 I2C)+ ISOW7721 (用于直流/直流)
      1. 客户可能不需要 ISOW7721中的数据通道。 如果是、客户只能使用直流/直流、而不使用数据通道。
    2. ISO1640 (用于 I2C)+ SN6505B/SN6507 (用于直流/直流)

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao