This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841和 ISO7842:根据 UL 1577要求、物理器件上没有 UL 主体标识

Guru**** 2379430 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7842, ISOW7841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1167132/isow7841-isow7841-and-iso7842-no-ul-body-marking-on-the-physical-part-according-to-ul-1577-requirement

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件:ISO7842

大家好。

根据 TDS、已声明这些器件符合 UL 标准。

但是、物理部件 ISO7842和 ISOW7841上没有 UL 标记。

我已随此电子邮件附上支持文件。

请建议您在何处找到此 UL 标记。

此致、

洛根


e2e.ti.com/.../ISO7842-Series-_2D00_-TI.xlsxe2e.ti.com/.../ISOW7841-Series-_2D00_-TI.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    感谢您的联系。 请注意、认证机构允许在封装材料而非器件主体上进行标记。 由于我们的器件主体上没有足够的空间、因此我们在器件随附的封装材料上应用标记。 请参阅下面的一张我可以快速抓取的隔离器封装示例图片。 您可以在 ESD 袋的标签上看到 UL 识别标记。 这就是 ISO7842和 ISOW7841的实现方式。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao