This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6760:输入 RC 滤波器值

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1167207/iso6760-input-rc-filter-value

器件型号:ISO6760

大家好、

客户在 ISO6760输入端实施 RC 滤波器。 该值为 R = 600 Ω、C = 330pF。

您是否为每个值推荐了范围? 增大电阻器值是否会产生任何影响?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、  

    感谢您的提问。

    [引用 userid="404214" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1167207/iso6760-input-rc-filter-value "]增大电阻值是否会产生任何影响?

    计算截止频率的公式为 f= 1/(2*PI*R*C)。 R 和 C  分别为600 Ω 和330pF。

    使用这些值、滤波器的截止频率约为804kHz。 升高 R 会进一步降低截止频率。

    ISO6760的最大数据速率为50MHz。 滤波器当前的截止频率低于 器件的数据速率。 只要客户使用 的数据速率小于804kHz、这是可以的。 但是、如果客户使用的数据速率接近或高于截止频率、则数据将被滤除。    

    [引用 userid="404214" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1167207/iso6760-input-rc-filter-value ]\n 您是否为每个值推荐了范围? [/报价]

    滤波器的具体值取决于客户尝试使用 RC 滤波器实现的目标。 R 和 C 的建议范围取决于系统要求、例如使用的数据速率和客户尝试衰减的频率。  

    但愿这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请继续跟进。

    此致、

    Andrew