This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7720:ISO7720安全问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1166362/iso7720-iso7720-safety-question

器件型号:ISO7720

大家好、

请问为何 ISO7720的 UL 仅具有单一保护?

根据 TUV 认证、它应该能够满足双重标准。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    TI 的所有隔离器件均具有 UL 1577单一保护等级。 此外、根据许多符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准的 IEC 标准、我们的许多器件都具有增强型额定值。  

    请注意、UL 1577单一和双重保护标准与 IEC 基本和增强保护标准不同。 我想您可能会将双重保护与增强型绝缘混用。 UL 1577双重保护要求进行20kV 放电测试、但我们目前没有这样做。 根据 IEC 60747-17标准、增强型绝缘的主要标准是我们许多器件通过的10kV 浪涌测试。

    谢谢、
    Saleem Marwat