This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:输出的绝对最大额定值

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1165159/iso1212-absolute-maximum-ratings-for-the-output

器件型号:ISO1212

尊敬的 TI 团队:

  在 绝对最大额定值中、对于 OUTx 引脚(VOUTx)上的电压、这意味着 VCC1 + 0.5? 0.5V 的原因是输出端存在钳位二极管、或者?

这是否意味着 在最坏的情况(WC)中、由于  温度 或工艺变化、我的冷输出电压为 VOUTx = VCC1 + 0.5?  如果我的 VCC1为3.3V、那么对于 高逻辑电平、我预计输出处于正常运行状态 VOUTx = 3.3V、对于 WC、输出为 COLD 时 VOUTx = 3.8V、对吗?  

我将 这些输出 (VOUTx)连接到 绝对最大额定值 为3.7 伏器件输入的系统。  

此致、

Beklem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reha、

    感谢您的联系。

    [引用 userid="541886" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1165159/iso1212-absolute-maximum-ratings-for-the-output ]0.5V 是由于输出端或?上存在钳位二极管

    您在这里的假设是正确的。  规范中的0.5V 值是连接  到输出引脚的 ESD 保护二极管的结果。

    [引用 userid="541886" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1165159/iso1212-absolute-maximum-ratings-for-the-output ]这是否意味 着在最坏的情况下(WC)、由于  温度 或工艺变化、我的冷输出电压为 VOUTx = VCC1 + 0.5?  如果我的 VCC1为3.3V、那么对于 高逻辑电平、我预计输出处于正常运行状态 VOUTx = 3.3V、对于 WC、输出为 COLD 时 VOUTx = 3.8V、对吗?  [/报价]

    该器件 的输出电压不会超过数据表中的任何规格。   输出引脚的绝对最大额定电压 指定  了可由外部器件或源施加到输出引脚的最大电压。 如果超过此额定值、器件 可能会损坏。

      此器     件针对逻辑高电平输出的电压不会超过 VCC1、因此每当 ISO1212输出逻辑高电平时、您可以将 VCC1视为最大输出电压。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Kenneth