This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISO1640:为什么 ISO1640/ISO1641的1侧的最大负载电容和负载电流额定值小于2侧?

Guru**** 2644295 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, ISO1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1165364/faq-iso1640-why-are-the-maximum-load-capacitance-and-load-current-ratings-for-side-1-of-the-iso1640-iso1641-less-than-side-2

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件: ISO1641

为什么 ISO1640/ISO1641的1侧的最大负载电容和负载电流额定值小于2侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO164x 旨在将一个 I2C 节点与 I2C 总线的其余部分隔离。 因此、其设计使器件的1侧仅连接到一个节点、而2侧设计为连接到多个节点。 由于这种情况、1侧只有一个器件具有足够的负载电流和负载电容额定值、而2侧具有更高的负载电流和电容额定值以支持多个节点。