This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:ISO7710

Guru**** 2895560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1164957/iso7710-iso7710

器件型号:ISO7710

P/N:ISO7710FDW

如果 VCCO (输出 VCC)未通电、但 VCCI 为、则输出信号电压"未定"。  在这种状态下、输出信号可能具有哪些边界电压?  内部二极管是否会被激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的提问。

    根据您所述的条件、当 VCCO 未通电且 VCCI 通电时、由于输出侧关闭、器件的输出将为0V。 当 VCCO 导通或斜升至通电状态时、"未确定"状态适用。 此处 、"上电"是指建议的最低电源电压2.25V。  

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrew