This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6741-Q1:ISO6741-Q1的替代器件

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6741-Q1, ISO6760-Q1, ISO7741-Q1, ISO7760-Q1, ISO7761-Q1, ISO6761-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1164792/iso6741-q1-alternate-part-for-iso6741-q1

器件型号:ISO6741-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO6760-Q1、 ISO7741-Q1、 ISO7760-Q1、 ISO7761-Q1、 ISO6761-Q1

您好,我正在寻找 ISO6741-Q1的替代部件,它具有5/0、5/1、6/0或更多通道隔离器。 我需要对输出进行使能控制。 请建议几个器件型号。

谢谢、

V K Srivatsa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srivatsa、您好!

    如果您正在寻找直接替代器件、 则 ISO7741-Q1可以替代 ISO6741-Q1。 推荐 使用的6通道器件为 ISO6760-Q1和 ISO7760-Q1。

    对于5/0和5/1配置、请使用 ISO6761-Q1或 ISO7761-Q1、将未使用的引脚 连接到隔离器的默认状态。 ISO6760-Q1或 ISO7760-Q1也可用于5/0配置。 请注意、目前 TI 没有任何具有使能端的6通道数字隔离器或采用5通道配置的数字隔离器。

    以下是有关读取数字隔离器器器件型号的有用文章,可帮助您搜索 TI.com [常见问题解答]如何读取 TI 的数字隔离器器件型号? 隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛。

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrew