This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841和 ISOW7841AQ1之间的差异

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1163733/isow7841-difference-between-isow7841-and-isow7841aq1

器件型号:ISOW7841

您好、支持团队、

ISOW7841和 ISOW7841AQ1之间有何区别? 这是否仅限汽车认证?

每个数据表上的修订历史记录是不同的、因此客户怀疑。 例如、ISOW7841 "通篇添加了3.3V 至5V 电源转换器支持"、但 ISOW7841AQ1没有。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    感谢您的联系。

    正如您提到的、它们之间的唯一区别是汽车认证。 汽车数据表可能尚未更新、否则、两个器件都支持3.3V 输入至5V 输出电压配置。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    抱歉、我现在快速查看了数据表。 我看到 Q1数据表也已更新、显示了3.3V 输入和5V 输出支持。 请查看下面的图片、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao