This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:安全限值含义

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1163224/iso1042-safety-limit-value-meaning

器件型号:ISO1042

您好专家、

请您对安全限值作一些解释。

限流意味着什么? 电流是否流经 VCC1? 还是飞过 VCC2? 还是两者都有?

类似的问题: 限制功率意味着什么? VCC1电源还是 VCC2电源?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的联系。

    安全限值指定 了隔离栅的保护限制、 即使 在故障条件下也是如此。 超过这些值可能会损坏隔离栅。 有关安全限值的更多信息、请参阅此 E2E 文章: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/understand-and-apply-safety-limiting-values-for-digital-isolators  

    在数据表中、安全限流值是指器  件在隔离栅受损之前可承受的通过任何引脚组合(包括电源和 I/O 引脚)的总电流。 同样、数据表给出的安全限制功率值是指器件在隔离栅受损之前能够承受的最大总功率。

    此致、

    Kenneth