This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6740:规格比较

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6740, ISO7740, ISO7740-Q1, ISO6740-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1163090/iso6740-spec-comparison

器件型号:ISO6740
主题中讨论的其他器件: ISO7740ISO7740-Q1

你(们)好  

请帮助查看 si8640比较差异表

Si864x 数据表(mouser.tw)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    遗憾的是、我们未在此论坛上提供竞争对手对比表。 比较 ISO6740所需的所有信息均可在 产品页面(ISO6740数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)和相应的数据表中找到。

    两个快速注释可帮助您进行搜索。

    1. 请注意、ISO7740与 ISO6740类似、如果需要更快的数据速率、则应考虑使用该器件。
    2. 如果器件需要通过汽车认证、则 TI.com 上会为汽车器件指定一个"-Q1"后缀(ISO6740-Q1)和 ISO7740-Q1)。

    但愿这对您有所帮助。

    最棒的

    Andrew