This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于交流电压测量的线路-线路电压感测

Guru**** 2870410 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, ISO224, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1177977/line-line-voltage-sense-for-ac-voltage-measurement

主题中讨论的其他器件:AMC1200ISO224AMC3330

您好!  

问题说明:


我正在尝试实现线路-线路电压测量、并在 其中一个 MCU 引脚上读取。

没有空挡可用。

我介绍 了设计参考  

https://www.ti.com/lit/ug/tiduby7a/tiduby7a.pdf 上找到的 

IC AMC1200: www.ti.com/.../amc1200.pdf

或 ISO224: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso224.pdf?ts=1670380398222&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FISO224

现在,我的怀疑很简单  

1.如果我要向正确的方向前进、我想得到一些反馈  

2.关于使用电阻分压器网络进行440V 线间电压测量的参考设计的任何建议。

3.我能不能用光电耦合器实现同样的功能,在这种情况下,我可以使用分压器和馈送到 MCU 的另一侧对其进行降压。

 

谢谢、此致  

耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeet、

    我建议使用具有集成直流/直流转换器的 AMC3330来提高设计的便利性、并参考以下文档 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢 Alexander 的推荐、虽然我参考了 sbaa553文档、但由于我没有变压器或接地、所以我无法确定什么是 HGND、但芯片满足了我的要求。  

    很抱歉耽误你的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeet、

    从 Alex 提到的文档中可以看到、HGND 是 AMC3330使用的浮点参考点或虚拟接地(引脚2和8)。

    如果您仍有疑问、请告知我们。