This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:半双工模式的终端电阻器

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/598363/iso3088-termination-resistor-for-half-duplex-mode

器件型号:ISO3088

我计划在半双工设计中使用 ISO3088隔离收发器。 该参考设计  未显示任何终端电阻器。 和 B 对之间。 IO 图中的器件数据表显示了集电极开路配置、那么如何驱动信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    感谢您将这一点告知我们、是的、我们提到的应用报告不讨论端接电阻器。 让我检查一下这个。

    要回答您的问题、采用 ISO3088的 RS-485网络在电缆最长端也需要端接电阻器。 电缆端 必须使用端接电阻器 R (T)端接 、其值与电缆的特性阻抗 Z0匹配。

    此致

    Tejas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tejas

    感谢您对此进行澄清。 由于输出是集电极开路、如何将输出驱动为高电平?

    根据应用手册 www.ti.com/.../snla049b.pdf ;在并联端接和并联端接+偏置电阻之间,您会建议使用最适合 ISO3088的端接。

    在这两种情况下、串联电阻是否需要在端接之前或之后;我猜是在端接之后、以避免使用分压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    RS-485差分驱动器被实现为一个 H 桥输出级、此输出级根据数据输入 D 上的逻辑状态将电流从端子 A 驱动到端子 B、反之亦然

    由于 ISO3088具有内部失效防护偏置功能,因此在外部总线上只需并联终端即可。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tejas

    感谢您的确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tejas

    由于 ISO3088具有内部失效防护偏置、偏置是否会反映在 A-B 对上? 我提出这个问题、因为总线上的其他器件可能没有失效防护偏置、因此我想确保总线具有失效防护偏置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    很抱歉耽误你的答复。

    失效防护偏置位于接收器的输入端、这会在收发器与总线断开(开路)、总线短路(短路)或总线未主动驱动(空闲总线)时导致接收器的输出为高电平。
    由于失效防护偏置位于接收器的输入端、因此偏置不会反映在 A-B 引脚上。
    因此、如果总线上的其他节点没有内部失效防护偏置、则可能必须使用总线的失效防护端接。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tejas

    感谢您的回答。 我不理解一件事。 如果失效防护偏置位于接收器的输入端且引脚连接到外部 IO 焊盘、那么为什么状态不会反映在总线上。 路径上是否有二极管阻止状态在 IO 焊盘上反射、从而在总线上反射?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    失效防护偏置位于1侧(逻辑侧)接收器的输入端、而不是总线侧。 因此、该失效防护偏置不会反映在总线上。

    这种失效防护偏置可确保接收器输出在总线未被主动驱动时为高电平、并且不是总线的失效防护终端。

    此致

    Tejas