This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:未使用引脚的端接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/599176/iso7740-termination-of-unused-pin

器件型号:ISO7740

您好、Expart.
请告诉我 ISO7740的相关信息。

1)
我的客户不使用 ISO7740的 EN2引脚。
它们应该如何处理未使用的 EN2引脚的端接?

2)
ISO7740DBQ 是否已经释放?
无法在网络上确认。
我的客户需要 QSOP 封装。

此致。
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    1) 1)客户可以通过将 EN2引脚直接连接到 VCC2来使用 ISO7740。 这将启用所有通道。
    2) 2) 2)是否可以共享您的电子邮件 ID? 我们可以通过电子邮件讨论 ISO7740DBQ 的日程安排。
    谢谢。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anand-San

    感谢您的快速回答!
    这是我的电子邮件 ID。

    ryuji_asano@marubun.co.jp

    谢谢你。
    Ryuji