This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:双电容器隔离栅

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/598838/iso7731-dual-capacitor-isolation-barrier

器件型号:ISO7731

您好、Extart。

我对 ISO77xx 和 ISO78xx 有疑问。
我知道 AMC130x 的隔离栅由两个串联电容器构成。
AMC130x 具有双电容器隔离栅。
ISO77xx 是否采用相同的结构?
ISO77xx 是否还具有双电容器隔离栅?
ISO78xx 怎么样?

此致。
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryuji

    是的、ISO77xx 和 ISO78xx 还具有双电容器(两个串联电容器)隔离栅。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejas

    感谢您的回答!

    此致
    Ryuji