This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050应用

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/597791/iso1050-iso1050-application

器件型号:ISO1050

大家好、团队、

我的客户使用我们的 ISO1050、其应用如下、总线上有14个 CAN 负载(2个 MPU 和12个 PM)。 每个负载的原理图如下所示。 客户在 MPUB 上测试 CANH 和 CANL。 他们发现、当他们插入任何 PM 板时、 CANH 和 CANL 存在异常波形、频率约为38kHz、短时间后、CANH 和 CANL 波形正常。 您可以在下面找到波形。 您能否帮助解释插入任何 PM 板时为什么会出现异常波形? 谢谢

此致、

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南方、

    我假设客户正在尝试热插拔节点(网络打开时插入新节点)。 在此类应用中、最好在连接到 PM 控制器的收发器上电之前为其上电。 如果 PM 控制器和收发器同时上电、则可能会在 PM 控制器完全启动之前打开收发器、在此期间、收发器的 Tx 引脚可能处于不确定状态、并可能导致总线争用。 此外、最好通过将节点保持在隐性模式来插入节点。

    要确定确切的根本原因、您能否分享有关系统的更多信息、
    1) 1)客户是否同时为节点插入总线和电源? PM 节点如何供电?
    2) 2) PM 节点的功能是什么?节点放置的距离是多少? 您能否分享 PM 节点的完整原理图?


    此致
    Tejas