请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1541 大家好、
在我的系统中、我目前正在使用多个 I2C ISO1541数字隔离器。 由于我正在使用多个隔离器、我想知道是否可以整合这些隔离器并使用通道数较多的非专用数字隔离器来传输多个 I2C 信号?
如果您的信号是 I2C、您是否只能使用指定的 I2C 隔离器?
如果可以对多个 I2C 信号使用通道数较多的非专用数字隔离器、您可以为我推荐器件吗?
谢谢、
进行了比较