This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:为 I2C 使用通道数更高的数字隔离器

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/595588/iso1541-using-higher-channel-count-digital-isolator-for-i2c

器件型号:ISO1541

大家好、

在我的系统中、我目前正在使用多个 I2C ISO1541数字隔离器。 由于我正在使用多个隔离器、我想知道是否可以整合这些隔离器并使用通道数较多的非专用数字隔离器来传输多个 I2C 信号?

如果您的信号是 I2C、您是否只能使用指定的 I2C 隔离器?

如果可以对多个 I2C 信号使用通道数较多的非专用数字隔离器、您可以为我推荐器件吗?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I²C Ω 信号是双向的开漏信号。 您可以使用任何支持这些属性的隔离器(这意味着除 ISO154x 之外的任何隔离器)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    通道数较高的数字隔离器可用于隔离 I2C 信号。 请参阅以下文档、了解此类电路的实现。
    http://www.ti.com/lit/an/slyt403/slyt403.pdf

    由于 ISO1541中的时钟是单向的、 因此需要三个数字隔离器通道来隔离一对 SCL 和 SDA 线路。 请参阅文档的图5以查看相应的电路图。 使用此类技术、可使用 ISO774x 系列数字隔离器等任何标准数字隔离器在隔离 I2C 信号的同时实现业界领先的隔离规格。

    希望这有助于回答您的问题、请告知我们是否需要其他解释。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared

    您能不能共享您的邮箱 ID。 我想了解您系统的几个方面以及对多个隔离式 I2C 通道的需求。