This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:隔离医疗设备的 DAC 和 ADC

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9120, DAC3171, ISO7841, MUX36S16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/592493/isow7841-isolation-of-dac-and-adc-for-medical-devices

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件:ADS9120、 DAC3171、 ISO7841、 MUX36S16

大家好、我想为医疗设备设计符合 IEC 60601的隔离解决方案。 此设备需要生成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    (我不知道为什么无法显示完整内容、因此我在下面发布这些内容)

    大家好、我想为医疗设备设计符合 IEC 60601的隔离解决方案。 该器件需要使用 DAC (DAC3171)生成<2MHz 的波形、并使用2个16位 ADC (ADS9120)生成采样。 但是、需要隔离的引脚数大约为40个引脚、模拟侧的电源大约为1W。 我可以使用 ISO7841或多个 ISO784x 进行隔离吗? 以及如何设计满足 IEC 60601需求的 DAC 和 ADC 电源电路?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ISO784x (增强型数字隔离器)和 ISOW784x (具有集成电源的增强型数字隔离器)均符合 IEC 60601终端设备标准。
    根据您的查询、系统似乎有40个需要隔离的通道、这是正确的吗? 请确认吗?
    多个 ISO784x 器件可并联使用、以隔离所有必需的通道。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!

    是的、DAC3171有大约20个引脚需要隔离、两个 ADS9120有10个引脚需要隔离、两个 MUX36S16有12个引脚需要隔离。

    要隔离的通道(20 + 10 + 12 = 42)有点太多(不是吗?)、我担心 ISOW784x 和 ISO784x 可用于此应用? 电路板面积可能太大。

    除了需要隔离的大量通道外、隔离侧的功耗也是另一个问题。 DAC3171、ADS9120和多个(大约24个)运算放大器、这些器件是否可以使用 ISOW784x 供电?

    我计算了隔离侧所需的功率、总共约为700mW。 预算为80%时、保守功耗可能为~1W。 更糟糕的是、隔离侧的电源轨包括+-5V、+-12V、3.3V 和1.8VA、这只能由 ISOW784x 的输出生成、需要多个 LDO、因此消耗的功率更大。

    刘。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    对我之前的答复作了小幅修正。 ISO784x 已通过 IEC60601认证、ISOW784x 正在经历认证过程、应在4到5个月内完成。

    您可以分享您的电子邮件 ID 吗?
    我可以通过电子邮件与您讨论、以便更好地了解系统并建议最合适的解决方案。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已通过电子邮件关闭。

    此致、
    Anand Reghunathan