This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7843:ISOW7842和其他变体的生产计划?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7843, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/594163/isow7843-production-schedule-for-isow7842-and-other-variations

器件型号:ISOW7843
主题中讨论的其他器件:ISOW7841ISOW7842

目前、ISOW7841 (3个输出、1个输入)是唯一可通过分配获得的器件。 您是否有其他变体(如 ISOW7842 (2个输出、2个输入)或 ISOW7843 (1个输出、3个输入)将投入生产并通过分销渠道供货)的时间表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    ISOW7842和 ISOW7843将在2017年底之前投入生产并发布。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Anand。 届时是否有可能获得一些有限的数量?  我们将对原型板进行一些修订、以使其为生产做好准备、我们真的很想为该器件进行规划。

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    请分享您的电子邮件 ID 吗? 我们可以通过电子邮件对此进行讨论。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    burtond@lunainc.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已通过电子邮件关闭。