This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7142CC:限流规格

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7142CC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/592455/iso7142cc-current-limiting-spec

器件型号:ISO7142CC

大家好、

我使用 ISO7142CC 在两个 IC 之间发送信号、我的应用处于安全关键型状态、因此我需要解决连接不正确的问题。 我在绝对最大数据表中没有看到任何限流规格、仅看到最大输出电流。

如果 ISO7142CC 的两个输出连接在一起并相互"驱动"、会发生什么情况。

谢谢、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

    数据表的第8.3.3节中提到了 ISO7142的安全限值。 如表中所述限制电流将防止在输入或输出电路发生故障时对隔离栅造成潜在损坏。

    隔离器的两个输出不应连接在一起。 例如、如果一个通道驱动为高电平、而另一个通道驱动为低电平、则电源和接地之间存在短路、会导致电流过大并可能损坏器件。

    此致

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejas、

    感谢您提供这些信息、我必须在数据表中错过这些信息。

    您是否知道输出端假设的源阻抗是多少? 如果两个输出直接相连、但两者之间没有电流限制电阻器、则源阻抗将是唯一的电流限制因素、对吧?

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

    源阻抗应约为40欧姆。 因此、如果将两个输出连接在一起、则路径中的总电阻应约为80欧姆。

    您能否详细解释一下该系统、您的系统中的两个输出短路的情况是什么?  

    此致

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tejas、

    比我想象的要好!

    因此、如果我有两个短路、并且在最坏的情况下、一个是高电平、一个是低电平、则会导致:
    5.5V/80 = 69mA。

    根据下面的安全曲线、外壳温度可能超过100C、并且能够处理这么大的电流。 因此、这似乎不是一个大问题、尽管我们希望在下一个电路板修订版中进行纠正、以避免不必要的电流消耗。

    目前,我们尚未使用连接在一起的输出。 我们现在只是在开发软件功能。 因此、它们通常以大约相同的电压相互驱动、这甚至比上述计算更少的电流消耗。

    系统级-适用于航空电子发动机控制模块。 这是一个在驾驶舱控制装置、主飞行引擎(以前仅机械控制)和飞机周围的其他传动器之间进行连接的系统。

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

    安全限制参数中提到的电流将确保"隔离栅"不会因输入或输出侧电路故障而受损。 而安全限制参数并不表示输入或输出侧电路受到保护。 为了 保护输入和输出电路、请确保所有参数均处于数据表中提到的建议运行条件下。

    如果系统有两个输出短路、则在同一侧有大约69mA 的电流从 VCC 流向 GND (例如输出侧电路)。 输出侧电路无法处理这种高电流、 会损坏并可能使其功能丧失。 此外、如果电流超过安全限制参数中提到的"is"值、栅也可能会损坏。  

    因此、在 上述应用中、如果两个输出相互驱动、您可能会注意到输出侧电路损坏。

    此致

    Tejas