This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7730:EN VIH min = VCC2 x0.7?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/593105/iso7730-en-vih-min-vcc2-x0-7

器件型号:ISO7730

尊敬的团队:

有一个有关 ISO7730F EN VIH 电压电平的问题。 在数据表中、VIH MIN 为0.7xVCCI。

我是否可以知道 VCCI 是否为 VCC2?

那么、如果 VCC2为5V、EN VIH 最小值为3.5V、我们无法使用3.3V MCU 直接控制 EN 引脚?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    是的、参考 ISO7730 EN2引脚 VCCI 是 VCC2。
    您在提到的系统案例中是正确的、EN 不能由3.3V MCU 驱动。

    此致
    Tejas