This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:我们是否有 ISOW7841 EMI 测试数据可以向客户展示?

Guru**** 2522740 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/592842/isow7841-do-we-have-isow7841-emi-test-data-can-show-the-customer

器件型号:ISOW7841

大家好、

我的客户对 ISOW7841有 EMI 问题、 我们是否有 ISOW7841的一些测试数据可以向客户展示? 谢谢你。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     客户对哪种 EMI 测试感兴趣?

    ISOW7841符合 CISPR22 B 类辐射发射标准。
    我们有一篇文章、介绍 了与排放相关的测试结果和指南。  单击 此处 查看文章。

    如果需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、
    Anand Reghunathan