This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7141CC:输入信号上升/下降时间的要求

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/592016/iso7141cc-requirement-of-rise-fall-time-of-input-signal

器件型号:ISO7141CC
主题中讨论的其他器件:SN74HC00

您好、支持团队、

我想知道 ISO71xx 系列输入信号的最长上升时间和下降时间。
但数据表中未显示这些规格。
所以请告诉我。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tachibana、

    通常、输入信号没有特定的上升和下降时间要求。
    输入信号根据阈值电压进行监控、与输入信号的上升和下降时间无关。 对于 ISO71xx、当输入信号电压大于2V 时视为逻辑高电平、而低于0.8V 的信号电压则视为逻辑低电平。

    希望这能解答您的疑问、

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejas-San、您好!  

    Δt Δv SN74HC00等逻辑 IC、指定了输入转换上升和下降时间的最大值(μ s /μ s)。
    当输入电压缓慢上升或下降时、我认为这将在接近阈值电压时导致抖动和直通电流。

    ISO71xx 的输入是否具有迟滞特性?
    缓慢增大或减小 ISO71xx 的输入电压是否安全?

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tachibana、

    是的、ISO71xx 的输入具有迟滞特性、不会导致抖动。

    因此、缓慢增大或减小 ISO71xx 的输入电压是安全的。

    此致

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Tejas-San、

    感谢您向我介绍这些信息!
    我明白了。

    此致、
    M. Tachibana