This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7241M:隔离器的输出波形为直流移位

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7241M, ADCS7476, ISO7421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/588836/iso7241m-output-waveform-of-isolator-is-dc-shifted

器件型号:ISO7241M
主题中讨论的其他器件: ADCS7476ISO7421ISO7421M

您好!

我在 我的设计中使用 ISO7241M、

隔离器的输出波形发生直流偏移。 它不会达到零伏。

下面是原理图和输出波形。

请帮助

数字隔离器原理图:

波形:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujay、

    为了更好地了解系统和问题、请分享以下详细信息

    • 是否在所有通道上都观察到此问题? 或在特定通道上?
    • 在所连接的波形中、通道3刻度为50V、它连接到什么? 隔离器的输入和输出连接到哪里? 您能不能分享一些有关系统的更多信息。

    此致

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejas、

    • 是否在所有通道上都观察到此问题? 或在特定通道上? -是的、在电路板中的数字隔离器的所有通道中都可以观察到这种情况
    • 在所连接的波形中、通道3刻度为50V、它连接到什么? 。 通道3标度为50V、因为错误地设置了注意事项。  
    • 隔离器的输入和输出连接到哪里? -输入连接到 ADC IC adcs7476、隔离器的输出连接到微控制器
    • 您能否分享一些有关系统的更多信息- 请参阅随附的原理图 e2e.ti.com/.../pH-Sensor1.pdf

    此致

    Sujay A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujay、

    感谢您提供相关信息。

    在所连接的示波器波形中、我假设数字隔离器输出在 Sensor_sin 处测量、输入在 d_PH 处测量。 如果我的理解有误、请改正。
    如果是、该线路上是否有其他节点、该线路上是否有任何上拉电阻器?

    是否可以断开连接到 MCU/ADCS7476的隔离器输出、并在 IC 引脚处捕获输出波形。 这将有助于我们了解 ISO7241是否引入了直流偏移。

    此致
    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejas、

    您是对的、输出在 Sensor_sin (蓝色波形)处测量、输入在 d_PH (粉色波形)处测量

    该线路没有任何上拉电阻。

    是否可以断开连接到 MCU/ADCS7476的隔离器输出、并在 IC 引脚处捕获输出波形。 这将有助于我们了解 ISO7241是否引入直流偏移-->由于隔离器的输出和输入之间没有连接跳线,因此很难隔离输出。 我们将尝试它。

    如果您有任何建议、请告诉我。

    此致

    Sujay A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejas、

    我们已单独测试了 ISO7421 (将其与控制器隔离)

    已使用 ISO7421M 建立外部电路并提供如下输入

    输入(引脚11):连接到隔离接地,即低电平

    EN1/EN2:已选中“Open (打开)”和“High (高)”

    输出引脚:6:(受监控的 w.r.t DGND,输出侧接地);测量值为4.09V

    但是、根据低输入数据表、输出也应该为低-

    我们无法获得数据表中提到的 in=L、out=L 的输出

    这方面需要您的帮助。

    此致

    Sujay A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujay、

    这不是我们器件的预期行为。 IC 在发货前经过全面测试。 您能否使用新的 IC 重新进行先前的实验。

    此致

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejas、

    我们在板上使用4个数字隔离器、

    我们已经检查了4个 IC 的所有输出,我们得到了相同的输出(4.09V)用于低输入。
    我们还检查了新的电路板和新组装的组件-但仍然相同。

    此致
    Sujay A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题讨论将通过电子邮件继续。