This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:并联多个块以增加总电流容量

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/591120/sn6505a-connecting-multiple-blocks-in-parallel-to-increase-total-current-capacity

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件:SN6505B

大家好!

我需要使用标准库存组件(无定制变压器)制造5V->5V 2.5-3A 隔离式直流/直流转换器。

我能否采用三个相同的 SN6505B 模块(以及变压器等)并并联其输出?

我是否需要通过 CLK 输入(提供外部时钟等)或在自己的内部时钟上运行的 SN6505 (展频仍然有用)来实现一些神奇功能?

也许只需在输出端添加一些大容量电容(如220-470uF)即可平缓电流尖峰并减少无损耗?

我 对二极管正温度系数有一些担心、这可能会导致负载分布不均匀。

我可以向每个块输出添加三个二极管、以更均匀地扩展负载。

有什么建议吗?

谢谢、

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些更新:

    我想平均电流大约为1.5A-2A (对于三个并联的 SN6505B)。

    在系统中的某些瞬态期间、只需在短时间内不到一秒的时间内即可实现2.5-3A 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    这应该可以通过将模块的输出连接在一起来实现。
    让我用原理图和一些计算返回给您。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    对于 SN6505、我们看到器件间的输出变化小于100mV。
    假设二极管和变压器串联电阻的典型值、当连接在一起时、从一个输出到下一个输出的电阻为0.7Ω Ω。
    如果我们在输出之间添加0.1Ω Ω 的串联电阻、则总电阻变为0.7Ω Ω+ 0.1Ω Ω= 0.8Ω Ω。

    当不匹配值为100mV (最坏情况)= 100mV/ 0.8Ω μ s = 125mA 时、输出之间的电流消耗。 该电流完全处于 SN6505限制范围内。
    由于这种电流、电阻上会产生功率损耗、但在更糟糕的情况下、这种损耗小于50mW。

    请继续使用下面所示的原理图、以获得所需的电流能力。 CLK 输入引脚可保持悬空、SN6505可使用其内部时钟运行。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您的详细说明。

    我再次查看了 SN6505的数据表、根据图11图、负载从25mA 变为1A 时的输出电压摆幅约为0.7V (如您所说的0.7欧姆)。

    因此、该压降在转换器之间的负载平衡方面应该非常有效。

    压降对我来说不是问题、我将使用 TPS62030降压/升压来稳定输出电压。

    谢谢、

    Dmitry