This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501的变压器

Guru**** 2873530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/588804/sn6501-transformer-of-sn6501

器件型号:SN6501

您好!

Wurth 网站中有一个转调器列表、但3.3V 至3.3V 应用没有人、我是否可以使用5V 至5V 变压器来实现3.3V 至3.3V? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 SN6501数据表中的表3、了解针对 SN6501进行优化的推荐隔离变压器的完整列表。
    在表中、总共应该有4个变压器建议用于3.3V 至3.3V 应用。

    从您所附的列表中删除。 760390014也可用于3.3V 至3.3V 应用。
    希望这能解答您的疑问。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    非常感谢你的帮助。

    是的、我确实看到了表3中的列表、我更喜欢3.3-3.3、匝数比为1:1.1、器件型号为760390011、 但是、我在 Wurth 网站上找不到它、我只找到760390012/13/14、所以我想如果我可以使用5V-5V、匝数比为1:1.1、器件型号为760390012、您能帮助确认这一点吗? 760390014根据表3、您建议可用作3.3至3.3、但其匝数比为1:1.3、 我认为 它不能用于3.3V 至3.3、而是 应使用1:1.1匝数比变压器。  我很困惑、请您帮助再次确认。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    变压器760390011仍可通过数字钥匙订购。 单击 此处 订购。
    如有必要、您可以向 Wurth 咨询为何未在其网站中显示?

    760390014的匝数比为1:1.3、设计用于在变压器之后与 LDO 配合使用。 较高的匝数比是为了产生较高的电压、以便为 LDO 提供足够的余量。 当高电流负载需要稳定电源时、建议使用此拓扑。

    760390011的匝数比为1:1.1、因此设计为在没有 LDO 的情况下使用、以获得3.3V 输出。 当它是一个能够支持宽输入电源范围的低电流负载时、建议这样做。

    我们在 SN6501数据表中分别如图45和44所示、展示了具有和不具有 LDO 的图。 请参阅它们以了解更多信息。 如果需要其他解释、请告诉我。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、
    非常感谢您的快速而详细的回答。
    由于我的客户应用中不需要 LDO、所以我需要1:1.1变压器、我还想知道76039012 (据说用于5V 至5V 应用)是否可用于3.3V 至3.3V 应用? 再次感谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的、如果需要、请继续操作、并将760390012用于3.3V 至3.3V 应用。 这应该没有问题。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    谢谢。

    两个更深入的问题:

    1.由于客户希望使用另一家变压器供应商而不是 Wurth、他们想知道如何定义变压器的具体规格、例如匝数、磁通密度、面积、线半径 等、您是否有任何知识来解释这些规格?

    对通过 Rdson 的正温度系数实现磁芯磁化和自调节的描述是、经过 FET 的长时间电流逐渐加热晶体管、从而导致 Rds-on 增加。  我的问题是、当负载电流非常低时、例如5mA、  电流 不足以加热 FET 以增加足够的 Rdson、从而使变压器达到饱和状态?  SN6501能否在极轻负载应用中工作?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题已通过电子邮件关闭。

    此致、
    Anand Reghunathan