This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:是否需要偏置电阻器?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00333, ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/590837/iso3082-are-the-bias-resistors-needed

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件:TIDA-00333

您好!

在 TIDA-00333参考设计 中( ttp://www.ti.com/lit/ug/tidu590/tidu590.pdf)是 用于连接偏置电阻器的跳线(JP1、JP2、JP3、JP4)。  在哪种情况下、我应该将这些电阻器与 ISO3082DWR 配合使用?

我认为 ISO3082是失效防护的、因此我不必在我的项目中使用它们。

注意:我的问题是关于 R1、R3、R14、 R16。 EOL 电阻 R2和 R15正常。  


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISO3082本身具有失效防护功能、不需要这些电阻器。

    但是、如果总线上的任何其他接收器没有失效防护、则总线需要失效防护电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我的整个总线将使用 ISO3082、然后我只需要终端节点处的 EOL 电阻器、从而节省功耗、SKU 和电路板空间。

    感谢您的快速回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到 的、电阻器 R1、R3、R14和 R16用于 RS-485总线的故障安全偏置。

    由于该系统中的整个总线都是 ISO3082、因此这些电阻器是可选的。

    此致、

    Anand Reghunathan