This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离高速 SPI 接口

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/589906/isolation-of-a-high-speed-spi-interface

主题中讨论的其他器件:ISO7741

对于为 SPI 接口隔离选择合适的数字隔离器的任何建议、我深表感谢、该建议的时钟频率最高可达 SCLK=20MHz!

选项卡 Q

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Memet Dolatshahi、

    ISO7741适用于此应用。

    此致
    Tejas