This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35:接收器共模电压规格

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/589405/iso35-receiver-common-mode-voltage-spec

器件型号:ISO35

大家好、

我的客户在-40C 环境温度下使用 ISO35时遇到了一个奇怪的问题。

他们发现、当 A/B 信号的输入共模电压为1.2~1.4V (Case1)时、器件将无法正常工作。 即使输入正在切换、ISO35输出也始终保持恒定。

但是、当输入共模电压变为1.75V~2V (CASE2)时、器件可以正常工作。 详细测试条件如下所示。

A

B

A-B

h

L

h

L

h

L

状态

情况1.

2.1伏

0.7V

1.9V

0.5V

1.5V

-1.2V

无输出

情况2.

2.7伏

1.3V

2.5V

1.0V

1.6V

-1.2V

正常输出

我的问题是、我们的器件是否对接收器公共输入电压进行了调节?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    ISO35预计在-40°C 环境温度下支持-7V 至12V 的共模电压。 (请参阅 ISO35数据表中的第7.3节)

    为了更清楚地说明、您能否帮助我们完成以下工作?

    1.   您是否有用于实验的测试电路原理图?
    2. 除了 ISO35 IC、总线上是否连接了任何其他元件? 一旦原理图被共享、这一点就会变得很明显。
    3. 上一帖子中提到的电压是否 直接在 IC 引脚上的 A、B 节点上测量?
    1. 如果不是、您可以直接在 IC 引脚处测量电压、还是非常靠近 IC 引脚测量电压?

    此致、
    Anand Reghunathan