This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找用于处理 HDQ 和 I2C 通信的接口 IC。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/588639/looking-for-interface-ic-to-handle-hdq-and-i2c-communication

主题中讨论的其他器件:ISO1541ISO1540

我的电路将通过 HDQ 和 I2C 与另一个电路连接。

是否有隔离 IC 可以同时处理这两者?

可以将其中一条 I2C 线路用作 HDQ 吗?

TI 为 HDQ 设定了什么标准规格?

建议使用的接口 IC?

首选隔离式。

谢谢、

萨拉赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Salah、
    您是否在谈论电隔离或电压电平隔离(电平转换器)?
    -弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、
    电流 此接口将连接到电池组以进行研发测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Salah、
    您是否了解过 ISO1540和 ISO1541? 我将此帖子移至工业接口论坛、以获得更好的支持。
    -弗朗西斯·胡德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 检查它们。

    也可用于 HDQ? 即仅使用一行代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、HDQ 也是漏极开路通信。  遗憾的是、我们只有两个通道器件、而不是一个通道器件。  您必须使用上拉至 Vcc 使一个通道保持断开状态。

    -弗朗西斯·胡德