This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:*** 22和11发射规格

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/588623/isow7841-cispa-22-and-11-emissions-spec

器件型号:ISOW7841

 ISOW78xx 是否符合 Cispa 11 (医疗) A 类 B 级标准?

CISPR 11扩展范围为22至400GHz 和 ISM 频段。

对于 TI 工程师、是否 已执行 CISPR 11测试?  如果是、可以在哪里查看结果。

谢谢

John Kimura