This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:隔离电源电流

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, SN65HVD72, SN65HVD1473, TIDA-00892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/587463/isow7841-isolation-power-supply-current

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: SN65HVD72SN65HVD1473TIDA-00892

您好!

我计划通过连接 SN65HVD72和 ISOW7841对其进行评估。
(工作电压为3.3V-3.3V、0.25MHz)

是否可以使用 ISOW7841的隔离式电源 Viso 操作 SN65HVD72?

根据 ISOW7841的数据表、Iiso (out)=74mA、
图6中 SN65HVD72的数据表我认为 ICC 需要大约62mA 的电流。

我认为电源侧(ISOW7841)的隔离电流为74mA、并且
 目标的 SN65HVD72为62mA、因此我认为电流容量没有问题、
但它是否可以毫无问题地使用? 是吗?

※我认为绝缘侧电源的消耗电流由 Iiso (OUT)表示、但该输出电流是多少?
对于输出电流、绝缘侧电源的电流值是否写入数据表中? 请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您的计算是正确的。 ISOW7841可提供74mA 的输出电流、而 SN65HVD72在0.25MHz 时需要62mA 的输出电流。
    这种组合解决方案不应面临任何问题。

    Iiso (OUT)显示了 ISOW7841的 VISO 引脚上可用的输出电流。 数据表中显示的 Iiso (OUT)是用户在考虑 ISOW7841用于其数字通道运行的电流后可获得的最终输出电流。 用户可使用此全电流值为任何外部电路上电。 (例如 RS-485或 CAN 收发器)。
    这种澄清是否需要什么?

    请参见 TIDA-00892、其中我们提供了低尺寸解决方案中 ISOW7841+SN65HVD1473的示例组合。

    希望这能解答您的疑问。 如果需要其他信息、请告诉我。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答
    我理解了伊索的含义。

    您可以放心地进行设计。

    此致