This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220A:器件上电时的输出脉冲

Guru**** 2831065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/606232/iso7220a-output-pulsing-at-device-power-on

器件型号:ISO7220A

我发现该器件在通电时在 B1和 B2处产生脉冲、这是一个问题。 A1或 A2的输入。

检查器件在开关打开时的供电方式、似乎如果未同时施加 V1和 V2、则 B1和 B2会产生较大的尖峰。

器件数据中未突出显示此项。 这些大尖峰正在控制32A MOSFET 的栅极、可能由于此问题而发生故障。

为了避免这一问题、我需要将 V1和 V2的电源应用同步到该器件。

TI 是否有人看到过此问题或知道一种消除此问题的简单方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    器件的输出会进入失效防护状态、直至输入侧通电并检测到输入信号。 由于7720A 的默认状态为高电平、因此您可以在短时间内在输出端看到 VCC2。

    这可以通过使用 ISO7320F 等"F"器件来解决、该器件将失效防护状态设置为低电平。

    如果您在系统中寻找增强型隔离、ISO7720F 将适合您的应用。

    此致、

    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    感谢您的评论。 我们将查看 ISO7320F、看看这是否有所改进。 Vince