This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7420FCC:输入端集成了噪声滤波器

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/603771/iso7420fcc-integrated-noise-filter-on-the-input

器件型号:ISO7420FCC
主题中讨论的其他器件:ISO7720

您好!

请问输入端的集成噪声滤波器、是不是吗?
您能否在输入端展示集成噪声滤波器的电路?


客户在噪声插入测试中遇到问题。
正是输入和输出之间的电压波形不同。
他想知道要考虑这个问题。
约为100bps。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    请尝试使用 ISO7720 IC 进行测试吗? 我在您之前的查询中也提出了同样的建议。

    此致、
    Anand Reghunathan