This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7420FCC:LF 侧的载波频率和 PWM 块

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, ISO7420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/603772/iso7420fcc-carrier-frequency-and-pwm-block-of-lf-side

器件型号:ISO7420FCC
主题中讨论的其他器件:ISO7720ISO7420

您好!

客户在下面有两个问题。
请听我说。

Q1:LF 侧的载波频率有多快?
Q2:您能告诉我 LF 侧的 PWM 模块的运行情况吗?
我认为 ISO7720也是如此。 正确吗?
如果我的想法正确、PWM 块如何检测高/低输入逻辑?

客户在噪声插入测试中遇到问题。
正是输入和输出之间的电压波形不同。
他想知道要考虑这个问题。
约为100bps。

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    ISO7420是较早的一代器件、 ISO7720是我们最新的数字隔离器系列。 IC 中使用的架构也有很大不同。 有关 IC 中使用的架构的更多详细信息、请参阅数字隔离器设计指南第1部分。

    您能否建议客户在 ISO7720 IC 上尝试相同的实验? ISO77xx 系列在噪声插入测试等 EMC/EMI 噪声方面更加稳健。

    此致、
    Anand Reghunathan