This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:隔离双向信号

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2551A, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/602792/iso7742-isolating-bidirectional-signals

器件型号:ISO7742
主题中讨论的其他器件:TUSB2551A

您好!
是否可以使用 ISO7742隔离双向信号? 客户希望隔离 MPU 和 USB PHY (TUSB2551A)之间的信号(VP、VM)。 方向信号 OE^可用。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    是的、可以使用数字隔离 器隔离双向信号。 请参阅 使用数字隔离器设计隔离式 I²C BusRegistered接口。
    要实现一个双向通道、需要两个数字隔离器通道。 ISO7742可用于通过此方法实现两个双向通道。

    您计划以何种数据速率运行? ISO7742的最大运行速度可达100Mbps。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB FB 为12Mbit/s
    如果我有方向信号、我认为我不需要晶体管的权变措施? 我可以将其连接到 EN1和 EN2、对吧?

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我不清楚如何实现这一点。
    我假设 OE 信号从 MPU 传输到 USBPHY、 这也需要一个隔离通道进行通信。
    为了确保即使在禁用数字隔离器的情况下、此通信也是不间断的、必须通过单独的隔离器进行路由。 请参阅下面的示例图像。

    您能否确认这是否是您考虑的方法?

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!
    是的、这就是我的想法。 我将与我的客户讨论这一点。

    此致、Holger