This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:I2C 兼容性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7842, ISO7231M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/602649/isow7841-i2c-compatibility

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: ISOW7842ISO7231M

您好!

 ISOW7841是否可用于 I2C? 如果是、是否有示例电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 使用双向开漏信号。

    ISOW7842在每个方向具有两个单向推挽通道。 如果您添加了用于转换信号的附加电路,则可以将其用于 μ I²C;请参见《使用数字隔离器设计隔离式 μ I²C 总线Registered接口》(文献编号:SLYT403)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    如 Clemens 所述,请参阅使用数字隔离器设计隔离式 I²C BusRegistered接口。
    根据图5、 需要两个方向相反的数字通道来实现一个 I2C 通道。

    ISOW7842 (2个正向通道和2个反向通道)需要实现两个 I2C 通道。

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚注意到图5中的器件是 ISO7231M、ISOW7842的周围原理图是否相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它基本上是相同的。 (显然不需要第二个电源、如果您在两侧都有主器件、或者如果某些从器件使用时钟拉伸、您可能希望为 SCL 使用相同的电路。)