This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO724 -如何正确隔离 MCU?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/601785/iso724---how-to-isolate-the-mcu-properly

Michael、
由于我有四个需要隔离的信号、您对数字隔离器"ISO724"有何看法? 这是用于在 LaunchPad-28069M 的原理图中将 JTAG 与 USB 隔离的器件吗?

此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kash、

    我已将您的帖子拆分为一个新主题、因此拥有此器件的团队可以处理您可能遇到的有关此器件的任何问题。

    链接到上一个主题以供参考- e2e.ti.com/.../601274

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kash、

    我建议使用我们最新的 ISO774x 系列数字隔离器。
    ISO774x 具有出色的增强型隔离、能够更好地抵抗各种 EMC 干扰、并且不受高达100kV/us 的 CMTI 事件的影响。


    此致、
    Anand Reghunathan