This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:开/关时无毛刺脉冲

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/601522/iso7740-glitch-free-at-power-on-off

器件型号:ISO7740
主题中讨论的其他器件:ISO7440

您好、Expart.

请告诉我。
ISO7xxx 是电容隔离。
ADI 是一种磁隔离。

在比较电容式方法和磁性方法时、以下规格中哪一项是出色的?

"上电/断电时无干扰"


请告诉我您的想法。

此致。
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隔离方法与此无关。 只有当器件具有额外的电路来实现时、器件才无毛刺脉冲。

    ISO7440数据表在表2的脚注3中指出、"当1.7V < VCCI、VCCO < 2.25V 时、输出处于未定状态"、因此不会产生毛刺脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    这实际上取决于系统的设计方式。

    您能否澄清上电序列是如何完成的? 隔离器的两侧是否同时上电或输出侧在输入侧完全上电并保持稳定后上电?
    您是否还可以共享输入引脚的偏置条件? 它是连接到 VCC/GND 还是在上电过程中已施加信号?

    此致、
    Anand Reghunathan