This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何正确隔离 MCU?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/601274/how-to-isolate-the-mcu-properly

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G07

您好!

这可能是一个很常见的问题、但将 MCU 与电机驱动器电路隔离的最佳隔离器 IC 是什么。 我想在 PWM 信号和电机驱动电路之间实现某种隔离。  SN74LVC2G07 隔离器的速度是否足以传输 PWM 信号? 还有其他建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否只是尝试将数字电源与模拟电源隔离?
    SN74LVC2G07的工作原理非常简单、因为它只是一个开漏输出 FET、但我有一些问题。

    您将哪个电源作为上拉电阻放置在输出上?
    电机驱动运行期间、该电源需要提供多少电流?
    您正在驱动哪种电机? 我们还有其他器件、这些器件可能更适合您的应用、并接受数字输入以保护 MCU 免受电感反冲的影响

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我将控制两个 PN 半 H 桥(BTS7960B):

    尽管数据表中显示 BTS7960B 可以直接连接到 MCU、但我更喜欢在两者之间使用隔离器。  

    它不应在 PWM 引脚上消耗电流、因为它仅驱动 MOSFET。

    我需要控制两个 PWM 信号、两个使能信号并读取两个 ADC 信号、因此我要确保在 BTS7960B 和 MCU 之间实现适当的隔离。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kash、

    如果您担心 MCU 直接连接到半桥并需要增加一层缓冲、SN74LVC2G07将会正常工作、因为它无论如何都会驱动高阻抗输入引脚、只需确保不超过器件的输出电压额定值即可。
    不确定工作频率是多少、但该器件可以工作10s MHz、我相信这远远超出了您对该应用的需求。

    最棒的
    Michael