This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:封装距离

Guru**** 2534460 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/600029/isow7841-package-distance

器件型号:ISOW7841

您好的团队:

您能否帮助检查 ISOW7841两 条红线之间的距离:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我没有确切的测量值、但标记的距离应小于1.5mm。

    为什么需要这些数据? 有什么具体原因?

    此致

    Tejas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejas:
    请给我一个准确的数据吗?
    客户需要此数据来检查爬行距离。 请帮帮我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejas:
    客户需要文档或图片来显示距离。 请帮帮我。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    很抱歉耽误你很长时间的回答、

    我与我们的封装团队一起检查了这一点、根据封装设计、两条红线之间的距离为1.4 +.125mm = 1.525mm。 不过、爬电距离(两端的最短端到端子距离)
    封装表面/空气)在高压/隔离焊盘图案下大于8mm。

    此致
    Tejas