This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7842:输出电流与温度间的关系

Guru**** 2542790 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/601103/isow7842-output-current-vs-temperature

器件型号:ISOW7842

您好的团队:

ISOW7842数据表显示了5V 输出和130mA 最大电流。

您能帮我检查高温还是低温纹也能输出130mA 电流吗?

如果可能、请显示电流与温度间的关系曲线。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    我在上一篇文章中有一处更正。 抱歉重新发布答案。
    ISOW7842能够在80°C (环境温度)之前提供130mA 的最大电流。
    当温度高于80°C 时、电流应降低2mA/°C 请参阅数据表第7.9节的脚注。

    此致、
    Anand Reghunathan