This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:变压器驱动器 SN6501:是否提供第二电源?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/599787/sn6501-transformer-driver-sn6501-second-source-available

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: SN6505BSN6505A

你(们)好


变压器驱动器 SN6501是否有第二个可用源?

(如果不是 SOT-23、是否有人可以推荐采用其他封装的器件?)


谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    抱歉、我无法正确回答您的问题。 您能简要说明一下您正在查看的内容吗?
    除了 SN6501、我们还有 SN6505A 和 SN6505B 隔离式变压器驱动器。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejas

    感谢您的回答。

    换言之(我的母语是德语):

    如果 TI 决定停止生产变压器驱动器 SN6501、我会遇到问题。 因此、我正在寻找其他制造商提供的采用相同封装(SOT-23)的替代变压器驱动器、但我找不到一个。 Maxim Integrated 还有一个类似的 IC:MAX253。 但这是 SOIC-8或 UMAX-8封装。

    此致、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tejas

    关于您的建议 SN6505:
    我想、SN6505也是可能的。 不过、它采用6引脚 SOT-23封装、但引脚1 -引脚4是相同的。 这可能是一种可能性。

    此致、
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    您可以在设计系统时考虑 SN6505变压器驱动器、无需外部时钟配置(将 SN6505的引脚6拉至 GND)。 这样、您的系统将与 SN6505和 SN6501兼容。

    此外,您还可以放心地使用 TI 产品,而不必担心淘汰问题,因为 TI 的产品退市/停产流程符合最新发布的 JESD48标准。 TI 努力避免产品淘汰带来的不便。 便利意味着:设备运行不足、产量较差、客户采用率受限或类似项目。 TI 的淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。 TI 为最后一批订单留出了12个月的交货周期、并为淘汰产品的最终交货留出了6个月的时间。 在极少数情况下、可能需要加快退市时间表。 在这种情况下、TI 将在 EOL 通知中告知最后购买和最终发货日期、并解释需要提前退市的情况。

    通过以下链接阅读有关通用质量指南的更多信息
    www.ti.com/.../szzq076h.pdf

    此致
    Tejas